设备诊断参数

“
设备诊断
”用于多个设备类型,因此显示的参数会有所不同。对设备类型不适用的设置将不会显示。
小贴士:
与设备的连接丢失时,会发生超时错误。清除错误消息后,参数为空。
选择“
重试通信
”以更新对话框中的数据。
“
设备诊断
”包含以下参数:
参数
说明
值
运行模式
显示设备的操作状态。当设备处于脱机状态,或未建立与设备的连接时,“运行模式”为空。
输出设备的“运行模式”始终与所拥有的连接相同。
仅输入设备始终处于“运行模式”。
0 = 空闲
1= 运行
超过诊断阈值
显示在发生事件时是否有诊断被激活或是否达到阈值。
0 = 无活动诊断
1 = 达到一个或多个诊断阈值
诊断序列计数
显示检测到不同诊断条件的次数,以及不同诊断条件从已检测状态转换到未检测状态的次数。
-128 至 127
除设备启动期间外,都要跳过 0 值。
自检
显示产品初始化代码是否检测到了错误。
0 = 正常
1 = 故障
CPU 利用率
显示运算引擎的使用率。
0% 至 100%
连接
显示当前对适配器开放和通过适配器的 CIP 连接数。
0 至 32767
数据包丢失
对于在适配器及其子代占用的 0 类和 1 类连接中被跳过的“顺序地址项序列号”,会即时显示其数目的当前总和。
0 至 2147483647
超时
即时显示超时连接数的当前计数,其中包括到适配器和通过适配器的源连接和目标链接。
0 至 2147483647
时间同步 - 状态
显示设备当前是否与 1588 主时钟同步。
0 = 与 1588 主时钟不同步
1 = 与 1588 主时钟同步
主时钟标识
显示设备与之同步的主时钟的标识。
8 字节十六进制数
本地时钟与系统时间之间的偏移量
显示本地时钟与系统时间之间的偏移量,单位为纳秒。
使用该值实时检测步骤。在接收到精确时间协议 (PTP) 更新消息时,更新该值。
-9223372036854775808 至 9223372036854775807
本地时钟偏移量时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示本地时钟偏移量的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
有效时间值,或者如果未记录事件时间则为空。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal