陷波滤波器

陷波滤波器是模数转换器 (Analog-to-Digital Converter, ADC) 的一个内置功能,可使指定频率的噪声衰减。指定的频率可以在一条线上,也可设置为其他值。陷波滤波器可在保证信号失真最小的前提下降低信号振幅。
陷波滤波器的选择取决于操作环境中存在的噪声频率及控制所需的采样要求。举例来说,如果陷波滤波器设置为 60 Hz,则会削弱 60 Hz 的交流线路噪声及其谐波。
有关更多详细信息,请参见
FLEX 5000 Analog I/O Modules User Manual
,出版号
5094-UM002
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal