查看当前通道校准

使用“
校准
”查看当前通道校准。校准信息包括:
  • 设备的通道编号。
  • 当前为通道配置的校准范围值。
  • 设备报告的校准增益值。
  • 设备报告的带符号的校准偏移量值。
  • 最后一次成功校准的日期。
  • 各通道的校准状态。
查看当前通道校准
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    校准
    ”。
  2. 在“
    校准
    ”视图中,查看当前通道校准。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal