“校准向导”参数

“
校准向导
”包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
校准
标识要校准的通道。选中待校准通道所对应的复选框。
校准范围
显示通道当前已配置的值。
  • 当“
    输入类型
    ”为“
    电流
    ”时,为“
    0 mA 至 20 mA
    ”。
  • 当“
    输入类型
    ”为“
    电压
    ”时,为
    -10 V 至 10 V
    。
校准增益
根据设备的报告显示校准增益值。
校准偏移量
根据设备的报告显示带符号的值。
校准状态
显示校准进行时各通道的校准状态。
参考下限
显示通道的参考下限信号值。
参考上限
根据通道配置显示参考上限源的值。
记录的参考值
指示测量的输出值。有关万用表精度,请参见用户手册。
状态
为已启用的通道显示在校准过程中读取的值。
  • “
    正常
    ”- 指示参考信号在可接受的范围内。
  • “
    错误
    ”- 指示参考信号不在可接受的范围内。
如果“
状态
”显示“
错误
”,则根据需要执行相应的操作:
  • 对于输出设备,再次测量并输入错误通道的记录参考值,然后选择“
    重试
    ”。
  • 对于输入设备,请检查有错误的通道,然后选择“
    重试
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal