“校准”视图参数

“
校准
”视图包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
校准范围
显示通道当前已配置的值。值根据所选的“
输入类型
”显示:
  • 电流 (mA)
  • RTD(欧姆)
  • 热电偶 (mV)
  • 电压 (V)
校准增益
根据设备的报告显示校准增益。
校准偏移量
根据设备报告的单位(mA、欧姆、mV 或 V)显示偏移量。
上次校准日期
显示通道最后一次校准的日期。此处列出的时间和日期基于运行应用程序的计算机上的时间。
校准状态
显示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
  • 正常
  • 错误
启动校准
选择后将启动校准过程。
只有设备被禁用、对控制器联机并且至少已选择一个通道时,“
启动校准
”才会激活,可用来启动校准过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal