配置系统电源报警属性
配置报警属性,以便在系统电源超出电压上限或下限时触发系统电源报警。
小贴士:
仅当在“
设备定义
”中将与适配器的连接设置为“状态
”时,“报警
”视图才可用。配置系统电源报警属性
- 在设备的选项卡上,选择“报警”。
- 在“报警”视图中,选择“启用系统电源报警”以启用系统电源报警。
- 输入以下两个参数的值:
- 系统电源报警上限输入系统电源报警上限在从关转换为开之前允许的最大电压值。
- 系统电源报警下限输入系统电源报警下限在从关转换为开之前允许的最小电压值。
- 选择“确定”以保存更改。
提供反馈