设备诊断参数
“
设备诊断
”包含以下参数:参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
运行模式 | 显示设备的操作状态。 当设备处于脱机状态,或未建立与设备的连接时,“ 运行模式 ”为空。 |
|
超过诊断阈值 | 显示在发生事件时是否有诊断被激活或是否达到阈值。 |
|
诊断序列计数 | 显示检测到不同诊断条件的次数,以及不同诊断条件从已检测状态转换到未检测状态的次数。 | 0 至 255 |
自检 | 显示产品初始化代码是否检测到了错误。 |
|
CPU 利用率 | 显示运算引擎的使用率。 | 0% 至 100% |
机架状态 | 显示端盖和设备基座是否正确连接。 |
|
连接 | 显示当前对适配器开放和通过适配器的 CIP 连接数。 | 0 至 32767 |
数据包丢失 | 对于在适配器及其子代占用的 0 类和 1 类连接中被跳过的“顺序地址项序列号”,会即时显示其数目的当前总和。 | 0 至 2147483647 |
超时 | 即时显示超时连接数的当前计数,其中包括到适配器和通过适配器的源连接和目标链接。 | 0 至 2147483647 |
HMI 数据包速率 | 显示 HMI 发送数据的速率。 设备在上一秒发送和接收的 3 类数据包和未连接数据包的数量。 | 0 至 2147483647 |
IO 数据包速率 | 显示 I/O 发送数据的速率。 适配器在上一秒发送或接收的 0 类和 1 类数据包的数量。 | 0 至 2147483647 |
以太网错误 | 显示所有端口的以下“以太网链接”对象值的总和:输入废弃、输入错误、输入未知 Protos、输出废弃、输出错误、校准错误、FCS 错误、单一冲突、多重冲突、SQE 测试错误、延迟传输、近期冲突、额外冲突、MAC 发送错误、载波监听错误、帧过长以及 MAC 接收错误。 | 0 至 2147483647 |
时间同步 - 状态 | 显示设备当前是否与 1588 主时钟同步。 |
|
主时钟标识 | 显示设备与之同步的主时钟的标识。 | 8 字节十六进制数 |
本地时钟与系统时间之间的偏移量 | 显示本地时钟与系统时间之间的偏移量,单位为纳秒。 使用该值实时检测步骤。在接收到精确时间协议 (PTP) 更新消息时,更新该值。 | -9223372036854775808 至 9223372036854775807 |
本地时钟偏移量时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示本地时钟偏移量的时间戳。
| 有效时间值,或者如果未记录事件时间则为“无”。 |
系统电源报警下限 | 显示输入系统电源电压是否低于配置的系统电源下限。 如果低于配置的系统电源下限,报警将保持置位状态,直到输入系统电源电压高于配置的系统电源报警下限。 |
|
系统电源时间戳下限 | 显示系统电源下限条件最近一次从“否”转换为“是”的时间。 | 有效时间值,或者如果未记录事件时间则为“无”。 |
系统电源报警上限 | 显示输入系统电源电压是否高于配置的系统电源上限。 如果高于配置的系统电源上限,报警将保持置位状态,直到输入系统电源电压低于配置的系统电源报警上限。 |
|
系统电源时间戳上限 | 显示系统电源上限条件最近一次从“否”转换为“是”的时间。 | 有效时间值,或者如果未记录事件时间则为“无”。 |
过热 | 显示产品温度是否高于其额定工作限制。 |
|
过热时间戳 | 显示产品温度最近一次高于其工作限制的时间。 | 有效时间值,或者如果未记录事件时间则为“无”。 |
临界温度 | 显示产品温度是否高于能够正常工作的临界温度限制,如果是,可能会在没有进一步警告的情况下关闭。 |
|
临界温度时间戳 | 显示设备温度最近一次高于临界温度的时间。 | 有效时间值,或者如果未记录事件时间则为“无”。 |
内部故障 | 显示是否存在指示产品有内部问题的一个或多个内部诊断。 |
|
内部故障时间戳 | 显示内部故障条件最近一次由假转换为真的时间。 | 有效时间值,或者如果未记录事件时间则为“无”。 |
重试通信 | 更新对话框中显示的数据。 |
提供反馈