“连接”视图参数
“
连接
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI) | 指示控制器和设备之间的数据交换速率。 有效范围和默认值取决于设备。 在下列情况下,无法编辑 RPI 值:
提示 :联机时更改 RPI 值会导致到设备的连接关闭并重新打开。 |
使用 EtherNet/IP 单播连接 | 选择要通过网络建立的连接类型,即单播或多播。 对于非冗余控制器,默认值将为“单播”(如果目标设备支持单播);否则,默认值将为“多播”。 对于冗余控制器,默认值将为“多播”(如果目标设备支持多播);否则,默认值将为“单播”。 提示 :
|
禁用模块 | 选中或清除此复选框可禁用或取消禁用与设备的连接。 提示 :禁用设备将导致与该设备的所有连接断开,并会导致丢失数据。当设备被禁用并且处于联机状态时,在 Logix Designer 的“控制器管理器 ”中,设备附近将显示“禁用”图标。选择该图标以停止与设备的通信:
|
如果在运行模式下连接失败,则控制器将产生严重故障 | 选中以配置控制器,使运行模式下的连接失败会导致控制器出现严重故障。 |
连接故障 | 显示控制器返回的故障代码(与您正在配置的设备相关)以及详细说明所发生的连接故障的文本。 常见错误类别包括:
提示 :如果 5094 适配器固件的主版本不支持 PRP,并且 PRP/DLR 开关设置在 PRP 位置,则设备返回错误 16#0010。设备设置了一个严重的不可恢复故障,并显示在“设备信息 ”视图中。请参阅设备固件主版本的发行说明。 |
提供反馈