连接故障

下表列出了可能的连接故障原因和纠正措施:
故障类型
可能的故障原因
纠正措施
不可恢复的严重故障
由不支持 PRP 模式的固件(主要固件版本 1 和 2)检测到的 PRP/DLR 开关的 PRP 位置。
将 PRP/DLR 开关设置为 DLR,然后重新启动设备。
可恢复的严重故障
连接到适配器的设备或终端基座的数量超出所允许的支持值。
确保连接到适配器的终端基座总数不超出支持的值。
I/O 设备插槽编号验证失败。
  • 检查适配器与所有终端基座之间的物理连接。
  • 重新启动适配器。
  • 从终端基座中移除并再次插入 I/O 设备。
I/O 设备插槽编号分配失败。
将适配器升级到固件版本 3.011 或更高版本。
检测到常规固件故障。
有关如何检索故障日志以获取进一步分析的信息,请参见出版号 ENET-UM004。
可恢复的轻微故障
检测到地址冲突检测错误。
检查 IP 地址是否重复。
检测到设备级环网错误。
检查 DLR 网络的状态,并确保没有故障。
SFP 收发器插入了一个设置有固定值的插槽(例如速度、双工)。随后 SFP 类型发生变化,固定值不再适用于新的 SFP 收发器。正在重置写入 flash 的固定配置,并使用默认参数。
由于配置与新的 SFP 收发器不兼容,因此对其进行更改。
移除并重新插入 SFP 收发器以清除故障并确认错误。
适配器固件无法识别插入插槽的 SFP 收发器。
检查是否支持所使用的 SFP 收发器。有关支持的 SPF 收发器的信息,请参见出版号 5094-TD001。
如果该 SFP 收发器在支持范围内,那么它可能已损坏。更换 SFP 收发器。
存在 SFP 过电流的情况。
  • 移除并重新插入 SFP 收发器。
  • 更换 SFP 收发器。
SFP TX 故障。
检查光纤电缆的情况或更换电缆。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal