“窗口”视图参数

“
窗口
”视图包含以下参数:
参数
说明
成员名称
值
计数器
确定与窗口相关联的计数器。
C.Window0x.CounterSelect
00 = 计数器 00
01 = 计数器 01
输出打开值
如果加速度、计数值、频率或脉冲宽度达到此值,则会打开“
窗口
”。
O.Window0x.On
-2,147,483,648 到 2,147,483,647 或 32 位浮点值,具体取决于配置。
对于配置用于频率模式的窗口,以下内容适用:
  • 如果此成员的值小于 ZeroFrequencyAlarmLimit 输出成员的值,则使用 ZeroFrequencyAlarmLimit 成员的值。
对于配置用于“脉冲宽度”模式的窗口,以下内容适用:
  • 如果此成员的值小于 1/ZeroFrequencyAlarmLimit 输出成员的值,则使用 1/ZeroFrequencyAlarmLimit 成员的值。
  • 如果此成员的值 <= 0,则显示最小规范化正实数。
输出关闭值
如果加速度、计数值、频率或脉冲宽度达到此值,则会关闭“
窗口
”。
O.Window0x.Off
-2,147,483,648 到 2,147,483,647 或 32 位浮点值,具体取决于配置
对于配置用于频率模式的窗口,以下内容适用:
  • 如果此成员的值小于 ZeroFrequencyAlarmLimit 输出成员的值,则使用 ZeroFrequencyAlarmLimit 成员的值。
对于配置用于“脉冲宽度”模式的窗口,以下内容适用:
  • 如果此成员的值小于 1/ZeroFrequencyAlarmLimit 输出成员的值,则使用 1/ZeroFrequencyAlarmLimit 成员的值。
  • 如果此成员的值 <= 0,则显示最小规范化正实数。
输出打开滞后
显示要为
Window.On
标签值应用并作为滞后的负偏移值。
O.Window0x.HysteresisOn
任意
如果此值 <= 0,则禁用滞后。
输出关闭滞后
显示要为
Window.Off
标签值应用并作为滞后的负偏移值。
O.Window0x.HysteresisOff
任意
如果此值 <= 0,则禁用滞后。
单位
显示各个窗口的单元。
Not applicable
“
单元
”值为只读,根据“
设备定义
”对话框中定义的窗口模式而变化。
  • 对于“
    计数
    ”窗口模式,该值为“
    计数
    ”。
  • 对于“
    标定计数
    ”窗口模式,该值为“
    <EU>
    ”。
  • 对于“
    频率
    ”和“
    平均频率
    ”窗口模式,该值为“
    Hz
    ”。
  • 对于“
    标定频率
    ”和“
    平均标定频率
    ”窗口模式,该值为“
    <EU>
    /s
    ”。
  • 对于“
    脉冲宽度
    ”和“
    平均脉冲宽度
    ”窗口模式,该值为“
    μs
    ”。
  • 对于“
    加速度
    ”和“
    平均加速度
    ”窗口模式,该值为“
    计数/s
    2
    ”。
  • 对于“
    标定加速度
    ”和“
    平均标定加速度
    ”窗口模式,该值为“
    <EU>
    /s
    2
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal