“输出”视图参数
“
输出
”视图包含以下参数:参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
输出状态时间段 编程模式 | 确定在以下条件下输出将更改成的值:
“ 本地控制 ”值适用于固件版本为 5 或更高版本的设备。 | C.Output0x.ProgValue | ProgMode 和 ProgModeLocalControl = 0 时: 0 = 关 1 = 开 |
C.Output0x.ProgMode | ProgModeLocalControl = 0 时: 0 = 转换为用户定义的值 1 = 保持 | ||
C.Output0x.ProgModeLocalControl | 0 = 转换为用户定义的值 1 = 本地控制 “ 本地控制 ”值在以下情况下可用:
| ||
输出状态时间段 通信故障模式 | 确定在以下条件下输出将更改成的值:
| C.Output0x.FaultValue | 当 FaultMode 和 FaultModeLocalControl = 0 时: 0 = 关 1 = 开 |
C.Output0x.FaultMode | FaulModeLocalControl = 0 时: 0 = 转换为用户定义的值 1 = 保持 | ||
C.Output0x.FaultModeLocalControl | 0 = 转换为用户定义的值 1 = 本地控制 “ 本地控制 ”值在以下情况下可用:
| ||
通信故障模式输出状态 持续时间 | 确定“ 故障值 ”的值在持续多长时间后进入“最终故障状态”。 | C.Output0x.FaultValueStateDuration | 0 = 始终保持(默认值) 以下任意一个值: 1, 2, 5 或 10 秒 |
通信故障模式输出状态 最终状态 | 确定当存在以下事件时输出变化后的值:
当“ 通信故障模式输出状态持续时间 ”设置为“始终 ”时,“通信故障模式输出状态最终状态 ”不可用。 | C.Output0x.FaultFinalState | 0 = 关 1 = 开 |
当编程模式下连接失败时的模式 | 确定在模块处于编程模式下发生连接失败时的输出动作。 输出能够保持在编程模式或转换为通信故障模式。 如果输出保持在编程模式,则会忽略“ 最终故障状态 ”。 | C.Output0x.ProgramToFaultEn | 0 = 保持在编程模式 1 = 转换为通信故障模式 |
启用空载诊断 | 确定是否启用空载检测。使用空载检测时,如果连线已断开与被关闭输出(空载情况)的连接,那么 I.Outputxx.NoLoad 成员会转为 1。 | C.Output0x.NoLoadEn | 0 = 已禁用(默认值) 1 = 已启用 |
诊断 | 打开诊断对话框查看诊断信息。 |
提供反馈