搜索
5069 高速计数器设备
诊断点问题
通过“
输出
”视图诊断以下点问题:
是否存在故障。
该故障表示设备存在故障。
是否存在短路故障。
此故障表示存在短路或过电流情况。
是否存在空载故障。
此故障表示信号线与输出之间的连接已断开,或 RTB 已从设备上移除。
诊断点问题
在设备的选项卡上,选择“
输出
”。
在“
输出
”视图中,在点对应的“
诊断
”列中选择
。
在“
输出0x 诊断
”中,查看点的诊断情况。
“输出”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal