“事件”视图参数

“
事件
”视图包含以下参数:
参数
说明
成员名称
值
启用事件
确定相应的事件触发器是否已激活。一旦条件与定义相匹配就会触发事件。
EO.Event0x.En
0 = 事件触发器定义处于未活动状态
1 = 事件触发器定义处于活动状态
锁存事件
确定在接收到新事件时当前事件所发生的变化。当选择此参数时,事件在得到确认之前将保持锁定。如果之前有事件尚未确认,则新的事件将会丢失。在未选择此参数时,新事件将覆盖旧事件。
EO.Event0x.LatchEn
0 = 事件未处于锁定状态。新事件会覆盖旧事件。
1 = 事件处于锁定状态。如果锁定的事件未被确认,新事件就会丢失。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal