用户定义的事件数据
在“
设备定义
”中选择的用户定义数据将修 AB:5000_HSC_Event_Struct:EI:0
和 AB:5000_HSC_Event4:EI:0
的配置数据类型成员。此表列示并描述了用于命名 AB:5000_HSC_Event_Struct_xyz:EI:0
和 AB:5000_HSC_Event4_x0y0z0x1y1z1x2y2z2x3y3z3:EI:0
的组合,其中:- x是所选枚举值 UserDefinedData00 的掩码值。
- y是所选枚举值 UserDefinedData01 的掩码值。
- z是所选枚举值 UserDefinedData02 的掩码值。
- x0y0z0是事件00 中结构的掩码值。
- x1y1z1是事件01 中结构的掩码值。
- x2y2z2是事件02 中结构的掩码值。
- x3y3z3是事件03 中结构的掩码值。选择用户定义的数据成员名称类型C.AdditionalEventxDatay掩码值无其他数据UserDefinedx (x = 0, 1 or 2)Value is hidden in the EI structureDINT0A存储计数StoredCountDINT1B标定计数ScaledCountREAL2C标定存储计数ScaledStoredCountREAL3D频率FrequencyREAL4E平均频率AverageFrequencyREAL5F存储频率StoredFrequencyREAL6G标定频率ScaledFrequencyREAL7H平均标定频率ScaledAverageFrequencyREAL8I标定存储频率ScaledStoredFrequencyREAL9J脉冲宽度PulseWidthREAL10K平均脉冲宽度AveragePulseWidthREAL11L存储脉冲宽度StoredPulseWidthREAL12M加速度AccelerationREAL13N平均加速度AccelREAL14O计数CountDINT15P旋转计数RevolutionCountINT (with INT pad)16Q存储旋转计数StoredRevolutionCountINT (with INT pad)17R存储加速度StoredAccelREAL18S标定加速度ScaledAccelREAL19T标定存储加速度ScaledStoredAccelREAL20U平均标定加速度ScaledAccelAvgREAL21V
提供反馈