“设备定义”-“概述”视图参数

“
设备定义
”中的“
概述
”视图包含以下参数:
参数
说明
设备类型
显示设备的目录号和类型。
名称
输入符合 IEC 61131 的设备名称。如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。
说明
输入设备的说明。说明必须在 512 个字符以内。如果说明的字符超出最大长度,软件将忽略超出部分的字符。
插槽
指定设备所驻留的插槽的编号。
系列
指定设备系列。
版本
指定设备的主版本和次固件版本。
电子键控
可降低在控制系统中用错设备的可能性。可用选项为:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
  • 禁用键控
重要事项:
  • 联机更改“电子键控”参数不仅会中断到设备的连接,还会中断与此设备相连的所有设备的连接。与其他控制器的连接也会断开。
  • 如果与设备的 I/O 连接中断,可能会丢失数据。
连接
为您配置的设备类型确定以下项:
  • 可用配置参数
  • 设备和控制器之间所传输数据的类型
  • 完成配置时生成的成员
可用选项为:
  • 数据
  • 事件数据
  • 只听
  • 事件只听
    (此连接适用于固件版本为 5 或更高版本的设备)
“
连接
”的选定值会影响“
设备定义
”中可用的配置选项,并确定所有者控制器与设备之间交换的数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal