搜索
5069 高速计数器设备
“设备定义”-“事件”视图参数
“
设备定义
”中的“
事件
”视图包含以下参数:
参数
说明
用户自定义数据
出现事件时要包含的其他数据。每个事件最多可定义三个实例。
可用选项为:
无其他数据
存储计数
标定计数
标定存储计数
频率
平均频率
存储频率
标定频率
平均标定频率
标定存储频率
脉冲宽度
平均脉冲宽度
存储脉冲宽度
加速度
平均加速度
计数
旋转计数
存储旋转计数
存储加速度
标定存储加速度
平均标定加速度
“设备定义”-“事件”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal