|
“ 计数/外部方向 ”。B 输入控制计数器的方向。如果 B 输入为低电平(即为 0),则计数器会在输入 A 的上升沿递增。如果 B 输入为高电平(即为 1),则计数器会在输入 A 的上升沿递减。 “ 计数/内部方向 ”。InvertDirectionInput 的状态决定计数器的方向。将 InvertDirectionInput 重置为 0 时,计数器会在设备 A 输入的上升沿递增。当 InvertDirectionInput 设置为 1 时,计数器会在 A 输入的上升沿递减。 “ 向上/向下脉冲 ”。计数器通道在输入 A 的脉冲出现上升沿时递增,在输入 B 的脉冲出现上升沿时递减。 X1 解码型 。正交编码器连接至输入 A 和 B 时,输入 A 和 B 的相位关系决定着计数方向。如果输入 A 领先于输入 B,则计数器递增。如果输入 B 领先于输入 A,则计数器递减。 X2 解码型 。工作原理类似于 X1 正交编码器,但分辨率是 X1 的两倍。 X4 解码型 。工作原理类似于 X1 正交编码器,但分辨率是 X1 的四倍。
|