搜索
5069 高速计数器设备
配置计数器参数
使用“
计数器
”视图查看和配置 5069-HSC2XOB4 高速计数器设备的计数器参数。
小贴士:
在“
计数器
”视图中无法编辑的参数可使用设备输出标签成员进行配置。
配置计数器参数
在设备的选项卡上,选择“
计数器
”。
在“
计数器
”视图中,填写参数,然后选择“
确定
”。
“计数器”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal