“计数器0x - 报警”视图参数

“
报警
”视图包含以下参数:
参数
说明
成员名称
值
脉冲宽度报警限制
指定允许的最大脉冲宽度 (C.Counter0x.PulseWidthAlarmLimit),超过该值则会触发脉冲宽度报警。如果瞬时脉冲宽度或平均脉冲宽度 (I.Counter0x.PulseWidthAvg) 超出了最大脉冲宽度,就会触发脉冲宽度报警。
C.Counter0x.PulseWidthAlarmLimit
任意有效浮点数
加速度报警限制
指定允许的最大加速度 (C.Counter0x.AccelAlarmLimit),超过该值则会触发加速度报警。
如果瞬时加速度或平均加速度 (I.Counter0x.AccelAvg) 超出了最大加速度,就会触发加速度报警。
C.Counter0x.AccelAlarmLimit
任意非负浮点值
减速度报警限制
指定允许的最大减速度,超过该值则会触发减速度报警。
如果瞬时加速度或平均加速度小于最大减速度,就会触发减速度报警。
C.Counter0x.DecelAlarmLimit
任意负值
频率报警限制
指定允许的最大频率,超过该值则会触发频率报警。
如果瞬时频率或平均频率超出此限值,就会触发频率报警。
C.Counter0x.FrequencyAlarmLimit
任意正值
0 频率报警限制
显示频率或平均频率的下限值,如果小于此值则会触发 0 频率报警。
O.Counter0x.ZeroFrequencyAlarmLimit
任意
锁定 0 频率报警
确定是否要锁定 0 频率报警,使其直至明确解锁前均不会被清除。
C.Counter0x.ZeroFrequencyAlarmLatchEn
0 = 禁用锁定(默认值)
1 = 启用锁定
启用脉冲丢失报警
确定是否启用脉冲丢失报警。
O.Counter0x.MissingPulseAlarmEn
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
脉冲丢失报警限制
显示一个时间长度,如果检测到连续两个脉冲前沿之间的间隔时间长度 (I.Counter0x.InputPulseAlarm) 超过该值,就会触发丢失脉冲报警。
O.Counter0x.MissingPulseAlarmLimit
1 至 10000000
(微秒)
锁定脉冲丢失报警
确定是否要锁定脉冲丢失报警,使其直至明确解锁前均不会被清除 (O.Counter0x.MissingPulseAlarmUnlatch)。
C.Counter0x.MissingPulseAlarmLatchEn
0 = 禁用锁定(默认值)
1 = 启用锁定
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal