超出 Modbus 数据大小

“
通道 X - Modbus 主站
”视图上的 Modbus 主站命令配置超出了连接内存。命令配置受可用连接内存的限制。主站命令的限制条件包括:
  • 每个 Modbus 主站最多支持两个数据连接。
  • 每个数据连接最多支持 446 字节的读取数据和 482 字节的写入数据。第二个连接最多支持 450 字节的读取数据。
  • 每个命令最多可以读取 125 个字或写入 123 个字,或读取 2,000 个线圈/离散输入或写入 1,968 个 线圈。
  • 各命令的数据使用情况如下:
    • 每读取一次保持寄存器或输入寄存器,就会使用两个字节的输入数据。
    • 每读取 1 至 8 次线圈或离散输入,就会使用一个字节的输入数据。
    • 每写入一次保持寄存器,就会使用两个字节的输出数据。
    • 每写入 1 至 8 次线圈,就会使用一个字节的输出数据。
请检查主站命令的配置,进行必要的更改,从而减小数据的大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal