“通道 X 诊断”对话框参数(Modbus 主站)

当设备处于联机状态时,“
通道
X
诊断
”对话框将显示“Modbus 主站”的实时统计数据。此信息可用于性能和错误管理。
参数
说明
消息数据包发送计数
主站发送的消息数据包数。
消息数据包接收计数
主站接收的消息数据包数。
链路层错误计数
返回的错误数量。
链路层错误代码
与错误关联的错误代码。
服务器消息计数
发往充当服务器或广播的远程设备并由远程设备处理的消息的数量。
服务器无响应计数
发往远程设备但服务器未响应的消息的数量。
服务器 NAK 计数
发往从站并返回了否定应答 (Negative Acknowledge, NAK) 异常响应的消息的数量。
服务器繁忙计数
发往从站并返回了从属设备繁忙异常响应的消息的数量。
重试计数
主站尝试发送命令,但由于奇偶校验错误、CRC 错误或响应超时导致失败的次数。
ERR1 非法功能计数
主站发送的功能代码不受从站支持或参数错误的次数。
上一个报告 ERR1 的设备
上一个报告 ERR1 的设备。
ERR2 非法数据地址计数
从站中不存在主站命令引用的数据地址,或者不允许访问该地址的次数。
上一个报告 ERR2 的设备
上一个报告 ERR2 的设备。
ERR3 非法数据值计数
数据值写入操作无法进行的次数。此值超出范围,或者正在写入只读地址。
上一个报告 ERR3 的设备
上一个报告 ERR3 的设备。
ERR4 从属设备故障计数
从站尝试执行请求操作时发生了不可恢复的错误的次数。
ERR5 确认计数
从站已接受请求,但处理请求需要一段较长时间的次数。
ERR6 从属设备繁忙计数
从站因正在处理持续时间较长的命令而处于繁忙状态的次数。
ERR7 否定应答计数
从站无法执行已接受命令程序功能的次数。
ERR8 内存奇偶校验错误计数
从站尝试读取扩展内存,但检测到内存中奇偶校验错误的次数。
非标准响应计数
从站返回大于 8 的错误代码的次数。
上一个报告 ERR4 到 ERR8 或非标准响应的设备
上一个报告 ERR4 到 ERR8 或非标准响应的设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal