“概述”视图参数

在“
设备定义
”对话框中,“
概述
”视图包含以下参数:
参数
说明
设备类型
显示设备的目录号和类型。
名称
输入符合 IEC 61131 的设备名称。
如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。
说明
输入设备的说明。
提示
:说明必须在 512 个字符以内。如果说明的字符超出最大长度,软件将忽略超出部分的字符。
插槽
指定设备所驻留的插槽的编号。
系列
指定设备系列。
版本
指定设备的主版本和次版本。次版本的有效范围是 1 至 255。
电子键控
显示用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有效值包括:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
  • 禁用键控
有关电子键控的详细信息,请参阅 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。
连接
以数据形式显示控制器与设备之间的连接。
通道 0/1
指定通道用于向串行设备发送数据和从串行设备接收数据的协议。
在联机状态下,此字段不可用。
设备添加到“远程/本地机架”下时“
通道 0
”的可用选项和设备添加到“远程机架”时“
通道 1
”的可用选项为:
  • 已禁用
  • 通用 ASCII
  • Modbus 主站
  • Modbus 从站
当设备添加到“本地机架”时“
通道 1
”的可用选项为:
  • 已禁用
  • 通用 ASCII
  • Modbus 主站
  • Modbus 从站
  • DF1 点到点
  • DF1 主站
  • DF1 从站
  • DF1 无线调制解调器
  • DH485
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal