“通道 X - Modbus 从站”视图参数

在“
设备定义
”中,当“
通道
X
”设置为“
Modbus 从站
”时,“
通道
X
- Modbus 从站
”视图包含以下参数:
参数
说明
向上
在列表中上移所选寄存器。
向下
在列表中下移所选寄存器。
寄存器映射编号
显示寄存器映射编号。
寄存器类型
指定寄存器的类型。可用选项为:
  • “
    禁用
    ”(默认值)
  • 线圈
  • 离散输入
  • 输入寄存器
  • 保持寄存器
提示:禁用此寄存器类型时,参数不可用。
数据类型
指定寄存器的数据类型。可用选项为:
  • “
    BOOL
    ”(Coil 和离散输入的默认类型)
  • “
    INT
    ”(保持寄存器和输入寄存器的默认类型)
  • REAL
寄存器起始地址
指定寄存器的起始地址。有效值范围是 0 至 65535。
寄存器长度
指定寄存器的长度。有效值取决于“
数据类型
”。
  • “
    BOOL
    ”:1 至 128
  • “
    INT
    ”:1 至 100
  • “
    REAL
    ”:1 至 50
数据索引
指定数据偏移量。
对于 Coil/离散输入,偏移量为 0 - 15 个字节
对于保持/输入寄存器,偏移量为 0 - 99 个字
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal