创建 Modbus 主站命令列表

在“
设备定义
”对话框中,使用“
通道
X
- Modbus 主站
”视图中的设置创建和配置主站命令列表。
先决条件
  • 设备必须处于脱机状态。
创建 Modbus 主站命令列表
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    概述
    ”,然后选择“
    设备定义
    ”。
  2. 在“
    设备定义
    ”中,选择“
    概述
    ”,然后选择“
    Modbus 主站
    ”作为要在通道上使用的协议。
  3. 从“
    设备定义
    ”的导航中,选择将“
    Modbus 主站
    ”作为所选协议的“
    通道
    X
    ”。
  4. 在“
    通道
    X
    - Modbus 主站
    ”视图中,配置参数,然后选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal