“通道 X - Modbus 主站”视图参数

在“
设备定义
”中,当“
通道
X
”设置为“
Modbus 主站
”时,“
通道
X
- Modbus 主站
”视图包含以下参数:
参数
说明
向上
在列表中上移所选命令。
重要事项
:如果将命令上移,则应调整程序,以反映新的命令位置。否则,验证时将发生返回错误。
向下
在列表中下移所选命令。
重要事项
:如果将命令下移,则应调整程序,以反映新的命令位置。否则,验证时将发生返回错误。
命令
指示正在配置的命令。
通信方法
指定命令的通信方法。
可用选项为:
  • “
    禁用
    ”(默认值)
  • 连续
  • 条件
提示:禁用此通信方法时,参数不可用。
数据类型
指定命令的数据类型。可用选项为:
  • BOOL
  • INT
  • REAL
功能代码
指定命令的功能。可用的选项取决于“
数据类型
”:
  • “
    读取线圈
    ”。用于读取远程设备中线圈的 1 至 2,000 个连续状态。
  • “
    读取离散输入
    ”。用于读取远程设备中离散输入的 1 至 2,000 个连续状态。
  • “
    写入单个/多个线圈
    ”。用于向远程设备的单个输出写入“开”或“关”。
  • “
    读取保持寄存器
    ”。用于读取远程设备中保持寄存器连续内存块的内容。
  • “
    读取输入寄存器
    ”。用于从远程设备的连续输入寄存器中读取 1 到 125 (INT) 或 1 至 62 (REAL)。
  • “
    写入单个/多个寄存器
    ”。用于向远程设备的寄存器中写入单个保持寄存器。
从站地址
指定 Modbus 从站设备的节点地址。有效值为 0 至 247。
提示:对于广播命令,将“
从站地址
”设置为 0。
Modbus 地址偏移
指定实际 Modbus 地址的偏移量。有效值范围是 0 至 65535。
数据长度
指定正在读取的数据点的数量。有效数据长度值取决于“
数据类型
”和“
功能代码
”。
轮询间隔
指定在“
连续
”模式下每次执行命令的间隔秒数。
例如,如果“
轮询间隔
”设置为 10,则 Modbus 主站在再次执行命令前需要等待 10 秒。
有效值范围是 0 至 32767。
提示:当“
通信方法
”为“
条件
”时,此参数不可用。
交换模式
指定 Modbus 从站的接收/发送数据的排列顺序。可用选项有:
  • “
    无变化
    ”(ABCD = ABCD)
  • “
    字交换
    ”(ABCD = CDAB)
  • “
    字节交换
    ”(ABCD = BADC)
  • “
    字和字节交换
    ”(ABCD = DCBA)
故障启用
确定是否在读取命令失败时使用“
故障值
”覆盖接收的数据。
选中该复选框后,则会使用“
故障值
”覆盖接收的数据。
提示:当“
功能代码
”为写入命令时,此参数不可用。
故障值
指定替代接收数据的值。
剩余连接数据
显示在配置命令列表时剩余的连接数据。
当“连接 1”不能适应下一个命令时,使用“连接 2”,其余“连接 1”数据设置为 0。
当“连接 2”无法适应所有命令时,其余“连接 2”数据显示无法适应的字节数(负数)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal