“通道 X”视图

使用“
通道
X
”视图为通道配置串行协议。
使用“
通道
X
”视图可以:
  • 设置“
    波特率
    ”、“
    数据位
    ”、“
    奇偶性
    ”和“
    停止位
    ”。
  • 选择串行介质是“
    RS-232C
    ”、“
    RS-422
    ”还是“
    RS-485
    ”。
  • 为串行介质选择“
    双工
    ”。
  • 指定 RTS 信号从低电平变为高电平到发送时间数据之间的延迟。
  • 指定发送最后一个字符到 RTS 信号从高电平变为低电平之间的延迟。
  • 指定数据载波检测 (DCD) 等待延迟时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal