“通道 X - Modbus 从站”视图

使用“
通道
X
- Modbus 从站
”视图可配置 Modbus 从站。
使用“
通道
X
- Modbus 从站
”视图可以:
  • 选择 Modbus 传输格式是“
    Modbus RTU
    ”还是“
    Modbus ASCII
    ”。
  • 为“
    Modbus RTU
    ”输入“
    帧间超时
    ”。
  • 输入从站设备的“
    节点地址
    ”。
  • 打开“诊断”对话框,诊断 Modbus 从站的通信问题。
当“
设备定义
”中的“
通道
X
”设置为“
Modbus 从站
”时,“
通道
X
- Modbus 从站
”视图可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal