“通道 X - 通用 ASCII 发送”视图

使用“
通道
X
- 通用 ASCII 发送
”视图定义传输到串行设备的数据。
使用“
通道
X
- 通用 ASCII 发送
”视图可以:
  • 选择发送到串行端口的数据的交换模式。
  • 选择终止模式。
  • 指定终止分隔符。
  • 打开诊断对话框,诊断通用 ASCII 接收/发送通信的通信问题。
当“
设备定义
”的“
通道
X
”设置为“
通用 ASCII
”时,“
通道
X
- 通用 ASCII 发送
”视图可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal