“通道 X - 通用 ASCII 接收”视图

使用“
通道
X
- 通用 ASCII 接收
”视图定义从串行设备接收到的数据。
使用“
通道
X
- 通用 ASCII 接收
”视图可以:
  • 选择从串行端口接收的数据的交换模式。
  • 选择用于将接收数据从串行端口传递到控制器的握手模式。
  • 输入消息接收超时值。
  • 指定接收缓冲区未满时用于填充接收缓冲区的填充字符。
  • 选择启动模式和终止模式。
  • 指定起始分隔符和终止分隔符。
  • 启用或禁用 XON/XOFF 数据流控制。
  • 确定“
    回波模式
    ”已启用还是已禁用。
  • 输入最大缓冲区长度。
  • 选择“删除模式”。
  • 打开诊断对话框,诊断通用 ASCII 接收/发送通信的通信问题。
当“
设备定义
”的“
通道
X
”设置为“
通用 ASCII
”时,“
通道
X
- 通用 ASCII 接收
”视图可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal