“点”视图参数(输出设备,拉电流)

当输出模式为拉电流时,“
点
”视图包含以下参数。
小贴士:
可用参数取决于正在配置的设备。对设备不适用的参数将被隐藏。
参数
说明
对编号为偶数的点禁用内部短路检测
通过选中或清除该复选框,可对编号为偶数的点禁用或启用内部短路检测。
此复选框仅适用于固件版本为 3.011 或更高版本的设备。
对编号为奇数的点禁用内部短路检测
通过选中或清除该复选框,可对编号为奇数的点禁用或启用内部短路检测。
此复选框仅适用于固件版本为 3.011 或更高版本的设备。
点
指示应用此配置的点编号。
点操作类型
确定将输出视为单通道还是双通道。
  • “
    单
    ”。将输出视为一个通道。
  • “
    双
    ”。将输出视为匹配对。安全逻辑同时将这两个输出设置为“开”或“关”。如果此操作失败,则设备会声明存在通道故障。
点模式
确定输出点的操作模式。可用选项取决于设备。
  • “
    未使用
    ”。不使用输出。
  • “
    安全
    ”。输出为安全输出。
  • “
    安全脉冲测试
    ”。使用内部生成的测试脉冲测试安全输出本身。脉冲测试可检测 24V 电源短路和通道间短路。仅当该点为“开”时才进行脉冲测试。脉冲具有周期性的固定状态。
启用空载检测
为输出点启用或禁用空载检测。
  • 当“
    点模式
    ”为“
    安全
    ”或“
    安全脉冲测试
    ”时,默认情况下此复选框处于选中状态。
  • 当“
    点模式
    ”为“
    未使用
    ”时,将清除并禁用该复选框。
如果“
点操作类型
”为“
双
”,则两个输出点必须使用相同的“
启用空载检测
”复选框设置。
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
输出错误锁定时间
定义为确保控制器能够检测到错误并提供更准确的诊断而保持错误的时长。
值范围为 0 ms 到 65,530 ms,增量为 10 ms。默认值为 1,000 ms。
锁定错误的时间量取决于 RPI、安全任务看门狗和其他特定于应用程序的变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal