配置拉电流输出参数

配置输出设备的拉电流输出参数。
先决条件
  • 确保“
    输出模式
    ”设置为“
    拉电流
    ”。
配置拉电流输出参数
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图中,根据需要配置以下参数:
    • “
      点模式
      ”。选择点的操作模式。
    • “
      启用空载检测
      ”。如果适用,为点选中或清除该复选框。
    • “
      诊断
      ”。如果处于联机状态,请选择 diagnostic-icon 查看诊断信息。
    • “
      输出错误锁定时间
      ”。输入为确保控制器能够检测到错误并提供更准确的诊断而保持错误的时长。
  3. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal