搜索
5069 安全离散
配置双极输出参数
配置输出设备的双极输出参数。
先决条件
确保“
输出模式
”设置为
“双极
”。
配置双极输出参数
在设备的选项卡上,选择“
点
”。
在“
点
”视图中,根据需要配置以下参数:
“
点模式
”。选择点的操作模式。
“
启用空载检测
”。如果适用,为点选中或清除该复选框。
“
诊断
”。如果处于联机状态,请选择
查看
诊断信息
。
“
输出错误锁定时间
”。输入为确保控制器能够检测到错误并提供更准确的诊断而保持错误的时长。
选择“
确定
”。
“点”视图(输出设备,双极)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal