搜索
5069 安全离散
配置测试输出参数
配置输入设备的测试输出参数。
在设备的选项卡上,选择“
点
”。
在“
点
”视图的“
测试输出点
”部分下,根据需要配置以下参数:
“
点模式
”。选择测试输出的输出模式。
“
诊断
”。如果处于联机状态,请选择
查看
诊断信息
。
选择“
确定
”。
“点”视图(输入设备)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal