搜索
PV5069Discrete2
诊断点问题
使用“
点xx 诊断
”以查看各个点的诊断信息。在以下情况下,将禁用诊断:
在脱机状态下进行操作。
存在标识不匹配的情况。
诊断点问题
在设备的选项卡上,选择“
点
”。
在“
点
”视图中,在点对应的“
诊断
”列中选择
。
在“
点xx 诊断
”中,查看点的诊断。
“计数器”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal