“冷端通道”视图参数

“
冷端通道
”视图包含以下参数:
参数
说明
冷端通道
显示应用此配置的通道编号。
禁用补偿
确定通道是否禁用。
禁用通道可防止冷端温度返回到控制器。对于大多数应用情形,都不选此复选框。
传感器偏移量
设置偏差值(单位为摄氏度),两个冷端温度均加上该值。
远程接线
决定在连接热电偶时设备所使用的并且反过来也约束设备的冷端补偿的类型。
提示
:
  • 如热电偶和冷端热敏电阻直接连接到设备的可拆卸接线板 (Removable Terminal Block, RTB) 时,请勿选中此复选框。
    在这种情况下,设备会同时使用 RTB 顶部和底部的两个冷端电路来确定端点的温度梯度,并相应地进行补偿。
  • 若连接热电偶处于远程连接状态,并且冷端热敏电阻未直接安装在 RTB 上时(例如使用 1492-IFM 接线块时),应选中此复选框。
    在这种情况下,1492-IFM 上的热敏电阻与设备的顶部冷端电路相连,并且仅使用该电路进行补偿。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal