搜索
PV5069Analog
配置各输出通道属性
配置各个输出通道并使其正确连接至“电流”和“电压”输出类型以及多个输出信号范围。
配置各输出通道属性
在设备的选项卡上,展开“
通道
”,然后选择一个单独的通道。
在“
通道0x
”视图中,填写参数,然后选择“
确定
”。
“通道0x”视图 (5069-OF4/OF8)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal