搜索
PV5069Analog
诊断单个通道的问题
使用“
通道0x 诊断
”诊断问题并查看单个通道的诊断信息。在以下情况下,将禁用诊断:
在脱机状态下进行操作。
存在标识不匹配的情况。
诊断单个通道的问题
在设备的选项卡上,展开“
通道
”,然后选择一个单独的通道。
在“
通道0x
”视图中,选择“
诊断
”。
在“
通道0x 诊断
”中,查看诊断信息。
“通道0x”视图 (5069-IF8)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal