搜索
PV5069Adapters
禁用 HTTP 和 SNMP 服务器会中断访问设备网页和 SNMP 客户端
选择“
服务器
”视图上的“
设置
”,将更改写入设备。如果禁用 SNMP 和 HTTP 服务器并选择“
设置
”,则会中断对 SNMP 客户端和设备网页的访问。
请确保此时的中断是可接受的,然后选择“
是
”以应用更改。选择“
否
”来取消操作。
“服务器”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal