“通道 0”视图参数
“
通道 0
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
波特率 | 指定串行端口的通信速率。可用选项:
|
数据位 | 指定每个字符的数据的位数。可用选项:
|
奇偶性 | 指定发送数据的奇偶性,以验证数据是否完整。可用选项:
|
停止位 | 指定发送的每个数据值的停止位数。可用选项:
|
串行介质 | 确定连接到通道串行端口的介质是“RS-232C”、“RS-422”还是“RS-485”。 默认情况下为 RS-232C。 |
双工 | 指定通道使用的握手。可用选项:
小贴士:
仅当“串行介质”设置为“RS-232C”时,“全双工”和“半双工”可用。
|
连续载波 | 确定不发送数据时是否发送载波频率。 选中该复选框后,可使用采用半双工通信方式的连续载波。
小贴士:
该复选框仅在“双工”设置为“半双工”时可用。
|
RTS 发送延迟 | 指定 RTS 信号开启(高电平)到发送数据之间的延迟(20 毫秒增量)。 有效值在 0 至 32,767之间。默认值是 0。
小贴士:
仅当“串行介质”设置为“RS-232C”时,此参数才可用于设置延迟时间。
|
RTS 关闭延迟 | 指定发送最后一个字符到 RTS 信号关闭(低电平)之间的延迟(20 毫秒增量)。 有效值在 0 至 32,767之间。默认值是 0。
小贴士:
仅当“串行介质”设置为“RS-232C”时,此参数才可用于设置延迟时间。
|
DCD 等待延迟 | 显示丢弃数据包之前,等待数据载波检测 (Data Carrier Detect, DCD) 变为不活动状态的秒数。默认值是 1。 |
提供反馈