“通道 0 - Modbus 从站”视图参数
“
通道 0 - Modbus 从站
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
Modbus 格式 | 确定 Modbus 传输格式是“Modbus RTU”还是“Modbus ASCII”。 默认情况下为 Modbus RTU。 |
帧间超时 | 指定接收 RTU 数据的最长延迟时间。
小贴士:
仅当“Modbus 格式”设置为“Modbus RTU”时,此参数可用。
|
节点地址 | 指定从站的节点地址。 有效值在 1 至 247之间。默认值是 1。 |
诊断 | 控制器处于联机状态时,打开“诊断”对话框,查看“Modbus 从站”的性能和错误管理诊断计数器。 |
提供反馈