搜索
PointMax I/O 串行模块 AOP 帮助
“通道 0 - 通用 ASCII 接收”视图
使用“
通道 0 - 通用 ASCII 接收
”中的设置来定义从串行设备接收的数据。
小贴士:
当“概述”视图中的“通道 0”参数设置为“通用 ASCII”时,“通用 ASCII 接收”视图可用。
“通道 0 - 通用 ASCII 接收”视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal