“通道 0 - 通用 ASCII 发送”视图参数

“
通道 0 - 通用 ASCII 发送
”视图包含以下参数:
参数
说明
交换模式
确定如何安排发送到串行端口的数据。模块发送输出数据前执行交换。可用选项:
  • 无变化(默认值)
  • “字交换”(ABCD → CDAB)
  • “字节交换”(ABCD → BADC)
  • “字和字节交换”(ABCD → DCBA)
小贴士: A、B、C 和 D 表示接收/发送数据中的四个相邻字节。
终止模式
确定数据中终止分隔符的用途。可用选项:
  • “忽略结束分隔符”(默认值)- 忽略结束分隔符,且将 ASCII.TxData[] 中的所有数据视为普通数据。发送的字符数基于 Ox.ASCII.TxDataLength;如果 Ox.ASCII.TxDataLength 为 0,则为 256。
  • “排除”- 选择此选项后,在 Ox.ASCII.TxDataLength 为 0 时使用结束分隔符在 ASCII.TxData 中标记数据的结束,但在将数据发送到串行接口时不包括分隔符。
  • “包括”- 选择此选项后,在 Ox.ASCII.TxDataLength 为 0 时使用结束分隔符在 ASCII.TxData 中标记数据的结束,但在将数据发送到串行接口时包括分隔符。
小贴士: 仅在标签 OxASCII.TxDataLength 设置为 0 时应用结束分隔符。当 Ox.ASCII.TxDataLength 大于 0 时,有效的“终止模式”为“忽略结束分隔符”。
终止分隔符 1
指定通道的第一个终止分隔符。终止分隔符用于指示数据的结尾。有效值为:
  • 对于 7 位数据 - $00 至 $7F
  • 对于 8 位数据 - $00 至 $FF
终止分隔符 2
指定通道的第二个终止分隔符。有效值为:
  • 对于 7 位数据 - $00 至 $7F 和 $
  • 对于 8 位数据 - $00 至 $FE 和 $
如果输入 $,则表示不使用终止分隔符 2。
诊断
控制器处于联机状态时,打开“诊断”对话框可查看“通用 ASCII”通信的性能和错误管理诊断计数器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal