“窗口xx”视图参数

“
窗口xx
”视图包含以下参数:
参数
说明
窗口模式
显示配置窗口所针对的模式。
输出打开值
显示定义窗口阈值一侧的值。
输出(如果与窗口相关联)和 I.Windowxx.InWindow 标签根据图 图 1 在此阈值处切换状态。
输出关闭值
输出打开滞后
显示与要将滞后应用到的输出打开值的负偏移值。
输出关闭滞后
显示与要将滞后应用到的输出关闭值的负偏移值。
由此窗口控制的输出
Output00
确定此窗口是否控制指示的输出。
由此窗口控制的输出
Output01
确定此窗口是否控制指示的输出。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal