搜索
PointMax 高速计数器/SSI 编码器模块 Add-on 配置文件联机帮助
“窗口”视图参数
“
窗口
”视图包含以下参数:
参数
说明
窗口
显示应用此配置的窗口编号。
模式
显示窗口操作所依据的输入标签值。
单位
显示与窗口的已配置模式相关联的单位。
输出打开值
显示定义窗口阈值一侧的值。
输出(如果与窗口相关联)和 I.Windowxx.InWindow 标签根据图
图 1
在此阈值处切换状态。
输出关闭值
输出打开滞后
显示与要将滞后应用到的输出打开值的负偏移值。
输出关闭滞后
显示与要将滞后应用到的输出关闭值的负偏移值。
“窗口”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal