SSI 视图参数

SSI
视图包含以下参数:
参数
说明
禁用
启用或禁用 SSI 输入。当 SSI 输入被禁用时,模块停止时钟信号输出。
代码类型
确定 SSI 传感器的代码类型。
  • 二进制
  • 格雷码 - 选择此选项后,将始终启用格雷码到二进制的转换。
    I.SSI00.Data 包含格雷码转换为二进制后的值,I.SSI00.RawData 包含接收到的原始数据。
字长
确定所接收串行数据字的长度(以位为单位)。
结尾位
确定在 SSI 原始数据中需要右移的位数,以获取 I.SSIxx.Data。
波特率
确定 SSI 数据时钟的速度。
  • 125K
  • 250K
  • 500K
  • 1M
  • 2M
延迟时间
确定连续 SSI 数据字之间的延迟(以微秒为单位)。
字滤波器控制
确定模块为了更新实时存在的 SSI 数据字而从 SSI 传感器接收的连续相等 SSI 数据字的相应数目。
  • 关
  • 低(2 个连续值)
  • 中(3 个连续值)
  • 高(4 个连续值)
  • 最大(5 个连续值)
诊断
打开包含诊断信息的“诊断”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal