“SSI - 存储功能输入”视图参数

“
SSI - 存储功能输入
”视图包含以下参数:
小贴士:
仅当使用输入00 作为“存储”计数器功能的触发器时,此视图才可用。
参数
说明
Input00
关 → 开
定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。
Input00
开 → 关
定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal