“输出”视图参数
“
输出
”视图包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
输出 | 显示应用此配置的输出编号。 |
模式 | 显示输出的模式。 |
编程模式下的输出状态 | 确定控制器转换为编程模式或禁用模式时各个输出的行为。在编程模式或禁用模式下,控制器的输出被忽略,并且输出行为如下:
|
通信故障模式下的输出状态 | 确定在发生通信故障且模块进入通信故障模式后每个点的输出所发生的变化。
|
诊断 | 打开包含诊断信息的“诊断”对话框。 |
提供反馈