“设备定义” - “计数器”视图参数
“设备定义”对话框中的“
计数器
”视图包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
模式 | 指定计数器的工作模式。 可用选项为:
|
反相输入 A | 指定是否反转指示的输入。
仅当计数器模式配置为“计数/外部方向”、“计数/内部方向”或“向上/向下脉冲”时,此参数才可用。 |
反相输入 B | 指定是否反转指示的输入。
仅当计数器模式配置为“计数/外部方向”、“计数/内部方向”或“向上/向下脉冲”时,此参数才可用。 |
反相输入 A,B | 指定是否反转指示的输入。
仅当计数器模式配置为“X1 解码型”、“X2 解码型”或“X4 解码型”时,此参数才可用。 |
输入 Z 功能 | 为指示的输入定义功能。
每个计数器功能(重置、存储、加载、保持)只能由一个输入触发。 例如,如果您为“输入 Z 功能”选择“重置,保持”,那么包含“重置”和“保持”的选项将不适用于“输入00 功能”。 如果为“输入 Z 功能”选择任何选项,“输入00 功能”将自动设置为“未使用”。 |
反相输入 Z | 指定是否反转指示的输入。
|
输入00 功能 | 为指示的输入定义功能。
每个计数器功能(重置、存储、加载、保持)只能由一个输入触发。 例如,如果您为“输入 Z 功能”选择“重置,保持”,那么包含“重置”和“保持”的选项将不适用于“输入00 功能”。 如果为“输入 Z 功能”选择任何选项,“输入00 功能”将自动设置为“未使用”。 |
反相输入00 | 指定是否反转指示的输入。
|
提供反馈