“计数器”视图参数

“
计数器
”视图包含以下参数:
参数
说明
回滚
显示 RolloverValue 输出标签的值。
如果计数器向上计数,当计数器值达到回滚值 - 1 时,在接收到下一个计数时,计数器将回滚为下滚值。回滚标签设置为 1。
下滚
显示 RollunderValue 输出标签的值。
如果计数器向下计数,当计数达到下滚值时,在接收到下一个计数后,计数器将下滚到回滚值 - 1。下滚标签设置为 1。
载入计数值
显示当触发加载功能时要加载到计数器的预设计数数值。
载入旋转值
显示当触发负载功能时要加载到计数器的预设转数。
求平均值
指定在计算平均频率、脉冲宽度和加速度时,是根据脉冲数还是一段时间求平均值。
  • 脉冲 - 基于脉冲数求平均值
  • 时间 - 基于一段时间求平均值
超过平均值脉冲
定义要求平均值的脉冲数。
仅当“计数器求平均值”设置为“脉冲”时,此设置才可用。
达到超过平均值的时间
定义要求平均值的时间段(以毫秒为单位)。
仅当“计数器求平均值”设置为“时间”时,此设置才可用。
对时间导出值应用重置
指定在重置计数器时是否重置时间导出值。
  • 已清除 - 不重置时间导出值。
  • 已选定 - 重置时间导出值。
反转计数器方向
指定是否反转计数器的方向。
  • 已清除 = 不反转计数器方向。
  • 已选定 = 反转计数器方向。
工程单位
定义脉冲中的计数、频率和加速度值缩放到的工程单位。
例如,如果工程单位为“abc”,则标定输入标签的单位如下:
  • ScaledCount:abc
  • ScaledFrequency:abc/s
  • ScaledAccel: abc/s
    2
标量
定义用于与脉冲中的计数值、频率值和加速度值相乘的值,以达到以工程单位计的标定值。
诊断
打开包含诊断信息的“诊断”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal