“计数器 - 故障/编程操作”视图参数
“
计数器 - 故障/编程操作
”视图包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
编程模式下的计数器状态 | 确定控制器转换为编程模式或禁用模式时的计数器行为。在编程模式或禁用模式下,控制器的计数器被忽略,并且计数器行为如下:
|
编程模式下的计数器状态 用户定义的值 | 定义在将“编程模式下的计数器状态”选为“用户定义的值”时设置为计数的值。 |
在编程模式下重置存储值 | 确定控制器转换到编程模式或禁用模式时是否重置存储值。 |
通信故障模式下的计数器状态 | 确定在发生通信故障且模块进入通信故障模式后计数器所发生的变化。
|
通信故障模式下的计数器状态 用户定义的值 | 定义在将“通信故障模式下的计数器状态”选为“用户定义的值”时设置为计数的值。 |
在通信故障模式下重置存储值 | 确定在发生通信故障且模块进入通信故障模式后是否重置存储值。 |
当编程模式下通信失败时 | 确定在编程模式下出现通信失败时的计数器动作。
|
提供反馈